This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:设计审查

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514161/tps7a33-design-review

器件型号:TPS7A33

工具/软件:

您好、

我们使用 TPS7A33 生成 5V 电压、输入电压为-5V。  

输出电流要求为1A。

请查看随附的原理图并提供反馈。

此致、

Ashish

e2e.ti.com/.../Review_2D00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashish、

    输入电压(5V0_N)需要小于5.8V、以确保不会因当前要求而处于压降状态。 目前、-5Vin 保证处于压降状态、并且不会正确调节。  

    除此之外、两个 TPS7A33看起来都针对-5V 输出电压进行了正确配置、并且所有电容器的尺寸都合适。

    我还想指出 TPS7A400也有类似的 Vin>5.4要求

    此致、

    Gregory Thompson