This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B91:SPICE 模型

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7B91, TPS7B92

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514051/tps7b91-spice-model

器件型号:TPS7B91
主题: TPS7B92中讨论的其他器件

工具/软件:

团队-

创建 TPS7B91的 SPICE 模型会很有帮助。

在工作中有一个吗?

我们计划在 TINA 或 QSPICE 中使用它。

谢谢- Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我们还没有 TPS7B91的模型、但 TPS7B92有一个发布的未加密模型。 主要区别在于300mA 电流限制而不是 TPS7B91的150mA。 我希望该模型可以将 FINE 导入 TINA 或 QSPICE 中。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我下载了模型。

    用于固定3.3V 输出。  我需要5V 器件。

    查看模型文本、我建议您只需将输出电压设置为参数、这样就不必为每个版本都发布模型。

    我想我可以弄清楚如何将其修改为5V 电压、但有一些提示可以节省一些时间、但似乎这两行设置了输出电压:

    R_U1_R1      U1_N222934 U1_N287997 168k  

    R_U1_R2      U1_N283278 U1_N222934 30k

    我们向前非常直接地为 TPS7B92子电路提供一个参数:VOUT = 5、然后在模型内计算 R1。

    没有任何注释/标题描述了建模的内容或未建模的内容... 非常奇怪、通常这些模型有更好的文档记录。  是否有新版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我下载了模型。

    用于固定3.3V 输出。  我需要5V 器件。

    查看模型文本、我建议您只需将输出电压设置为参数、这样就不必为每个版本都发布模型。

    我想我可以弄清楚如何将其修改为5V 电压、但有一些提示可以节省一些时间、但似乎这两行设置了输出电压:

    R_U1_R1      U1_N222934 U1_N287997 168k  

    R_U1_R2      U1_N283278 U1_N222934 30k

    我们向前非常直接地为 TPS7B92子电路提供一个参数:VOUT = 5、然后在模型内计算 R1。

    没有任何注释/标题描述了建模的内容或未建模的内容... 非常奇怪、通常这些模型有更好的文档记录。  是否有新版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附了具有可调 VOUT 的参数化 TINA 宏。  如果您能提供一些关于如何调整可实现的电流限制的提示、

    e2e.ti.com/.../TPS7B92.TSM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、是否有任何该器件的2.5V 版本计划?  从1.8增加到3.3- 2.5将会有所帮助。  如果需要、请随时向我发送电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    感谢您发送宏! 我们计划在未来扩展和改进我们的模型、但遗憾的是、我无法提供有关这一努力的具体时间表。 按照您提议的方式进行参数化可能是我们在未来建模工作中纳入的内容-允许以这种方式配置不同的输出电压肯定会更方便。  

    我不知道目前计划使用2.5V 版本的 TPS7B91。 但是、我已将请求传递给我们的系统和营销团队、让他们知道有兴趣。  

    此致、

    Alex Davis