This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS748A:与最小输出电容器要求混淆

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS748A, TPS74801EVM-177, TPS748A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512821/tps748a-minimum-output-capacitor-requirements-confusion

器件型号:TPS748A
主题中讨论的其他器件: TPS74801EVM-177

工具/软件:

TPS748A 第一页的数据表说明:

与任何>= 10uF 的输出电容器一起工作时保持稳定

表"6.3建议运行条件"也反映了这一点。

但是、TPS74801EVM-177评估模块的原理图显示输出电容器为4.7uF。

另外、第一页上的 TPS748A-Q1数据表说明:

与>=2.2uF 的任何输出电容器一起工作时可保持稳定

尽管同一数据表在表"6.3建议运行条件"中将10uF 列为最小值。

TPS748A-Q1在最小输出电容器要求方面是否与 TPS748A 不同?

即使 TI 评估模块使用4.7uF、10uF 是否也应该被视为这两者的最低要求值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    请参阅表5-1中的指导信息、其中规定稳定性的最小 Cout 为2.2uF。 我们在 EVM 上使用的输出电容器就足够了。  

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS748 (即原始)的数据表在首页上显示:

     与任何≥μ F 2.2μF 的输出电容器一起工作时保持稳定

    显示了表4-1引脚功能:

     OUT A 小电容器(总典型电容>= 2.2uF)

    而在5.3中、建议运行条件规定:

     COUT  输出电容器  最小2.2uF

    也就是说、TPS748的数据表一致地表明2.2uF 是最低频率。 但是、TPS748A 的数据表在表5-1中仅提及2.2uF。 在首页和5.3上、它都指出10 μ F 是最小值。 这表明2.2uF 列表是错误的。

    我希望 TPS748A 数据表在某种程度上保持一致。

    同样、尽管 TPS748A-Q1数据表是如此、但 TPS748A-Q1并不一致。

    BTW:我此前意识到、TPS748A 网页上列出的 EVM 实际上使用 TPS748A、而不是较新的 TPS748A。 我同意/理解、根据数据表、TPS748至少有2.2uF 的电容、因此 EVM 上使用的4.7uF 对于该(较旧)芯片有意义。 我担心的是较新的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    非常感谢您对此问题的详细解释。 是的、这是一种异常、我将确保 TPS748A 和 TPS748A-Q1数据表中已修复。

    此致

    Ishaan