This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5045A-Q1:ADS1299使用外部电压基准源 Ω

Guru**** 2532600 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514090/ref5045a-q1-ads1299

器件型号:REF5045A-Q1
主题:ADS1299中讨论的其他器件

工具/软件:

为了进一步的降低系统的输入参考噪声RTI 级、在使用ADS1299时、想使用外部基准电压源、但选型时发现、当前REF5045没有增强型的物料、只有high 级、请问REF5045E的物料什么时候可以买 级?  

我看4.096V的基准源更多一些、请问可以用4.096V的基准源吗、在进行ADC电压转换时、使用4.096V进行数据转换?谢谢 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    你快能买REF5045EIDR μ s。 REF5045EIDR出来以后、你可以在这里买:https://www.ti.com/product/REF50E 

    ADS1299需要4.5V电压基准。数据表推荐的就是4.5V:

    谢谢、

    杰克逊