This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:未使用 Traker LDO 时的连接

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509511/tps65381a-q1-connection-when-traker-ldo-is-not-used

器件型号:TPS65381A-Q1

工具/软件:

您好:

在我们的工程中、我们使用 TPS65381A-Q1。

我们不需要使用 VSOUT1跟踪器。

我附加了 VSOUT1的典型应用。

由于、我不需要使用跟踪器如何连接此引脚? 我可以将它们悬空和/或移除用于 VSOUT1输出的4u7电容器吗?

此致、

Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否有任何进展?

    此致、

    Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    如果您要在非跟踪模式下使用稳压器、只需将 TRACK 连接到 GND 并根据需要调整反馈网络。 如果您完全不需要稳压器、我认为您可以将 vtrack 连接到 GND、并将 vsfb1和 vsout1保持悬空。 希望这有所帮助。

    此致、

    Michael Hernandez