This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628:噪声

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514091/bq25628-noise

器件型号:BQ25628

工具/软件:

尊敬的

 1) BQ25628RYKR IC 在充电期间没有高频噪声。 但是、当充电停止时、在人耳靠近时会听到噪音。 当充电停止时、CE 引脚由 MCU 升高。
2.)数据表的输入电压低至3.9V。 但是、如果 VBUS 电压下降、充电电流也会降低。 当 VBUS 电压降至4.6V 时、充电将直接停止。

   3)怀疑开关噪声。 通常、电容器和电感器相匹配以吸收开关噪声。 将 L6替换为4.7uH、将 C44/C45替换为钽电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请在下面查看我的评论。  

    1)您是否尝试过将"PFM_FWD_DIS"位设置为1b (REG0x18[4])? 此外、不充电时、您的预期系统负载是多少?  

    2)  

    Unknown 说:
    数据表的输入电压低至3.9V。 但是、如果 VBUS 电压下降、充电电流也会降低。 当 VBUS 电压降至4.6V 时、充电将直接停止。

    充电很可能会由于 VBUS 降至 VINDPM 阈值以下而停止、该阈值默认设置为4.6V (REG0x08)。 您能否确认测试中的 VINDPM 是否为4.6V?  

    3)我确实同意可闻噪声源通常来自电感器或输出电容器、交换类型的电容器可能会有所帮助。 因此、请注意、BQ25628 IC 不适合与大于2.2uH 的电感器配合使用。 提及的4.7 μ H 电感器不应与该充电器 IC 配合使用。 此外、SYS 引脚所需的总输出电容至少为20uF。  

    此致、

    Garrett