This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:当系统电源达到高电平时、电池停止充电

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25723, BQ25723EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511243/bq25723-the-battery-ceases-charging-when-the-system-power-reaches-a-high-level

器件型号:BQ25723

工具/软件:

为了适应系统的功率需求增加、测试期间充电器输入端的检测电阻为2mr、我们观察到当系统在高负载(大约130W)下运行时、电池停止充电。我尝试使用 EV2300接口修改 IIN_HOST (0X0FH/0X0EH)设置、但更改似乎不会生效。 此寄存器的 readbacj 值在运行期间也会发生变化。随附的文件包含我们的原理图、其中电阻器 R750已修改为5mr。

e2e.ti.com/.../8206.bq25723.pdf

期待您的答复。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duan:

    我快速查看了原理图。 我没有看到任何输入电容器。 有什么问题吗?   

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    它们放置在原理图的左下角。此外、图中的 AD 设置为14V。

    此致、

    Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    此外、我想知道是否可以通过寄存器0x2Bh 读取充电器的输入电流值。如果可能、如何实现?目前、使用适配器操作期间从该寄存器读取的值为零。

    充电停止时的寄存器值如下图所示。

    此致、

    Duan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Duan、

    此外、我想知道是否可以通过寄存器0x2Bh 读取充电器的输入电流值。如果可能、如何实现?目前、在使用适配器运行期间从该寄存器读取的值为零。

    您是否正确启用了 ADC?

    它们位于原理图的左下角。此外、图中的 AD 设置为14V。

    感谢您的澄清。

    原理图审阅:

    • R757应为6.8k Ω。

    • 系统电容器/输入电容器应混合使用陶瓷电容器和钽电容器

    如果你有任何其他问题,请告诉我。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

     感谢您的答复。启用 ADC 功能后,现在可以从寄存器读取值。但是,如前所述,由于我们的电阻已更改为2MR , IAM 不确定如何转换这些读数来确定实际电流值。

    关于在大功率操作期间电池停止充电的第一个问题、我注意到该问题尚未得到解决。您是否愿意帮助进一步诊断此问题?

    Regars、

    Duan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duan:

    问题是什么? 请再说一遍。

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    Unknown 说:
    为了适应我们系统的功率需求增加、充电器输入端的感应电阻器连接到2mr。在测试过程中、我们观察到当系统在高负载(大约130W)下运行时、电池停止充电。我尝试使用 EV2300接口修改 IIN_HOST (0X0FH/0X0EH)设置、但不会生效。 此寄存器的 readbacj 值在操作过程中也会发生变化。随附的文件包含我们的原理图、其中电阻器 R750已修改为5mr。

    我的问题如上所述。

    此致、

    Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duan:

    您可能达到了输入电流限制或触发了故障条件。 您在 TI EVM 上看到了吗?

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    [引述 userid="613786" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511243/bq25723-the-battery-ceases-charging-when-the-system-power-reaches-a-high-level/5810348 #5810348"]

    充电停止时的寄存器值如下图所示。

    [/报价]

    寄存器值如下所示。似乎没有触发故障。正如我之前所说、我在设计中使用了一个2MR 检测电阻。这个问题是否会导致输入电流限制值配置不正确?请查看我的寄存器配置以检查是否存在任何潜在问题?在此条件下、电流寄存器值应如何转换为实际测量值?此外、我没有 BQ25723的 TI EVM。

    此致、

    Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duan:

    BQ25723不支持2m Ω 电流检测。 我建议在开始电池充电器设计时遵循 TI BQ25723EVM 用户指南。  

    用户指南的链接 BQ25720、BQ25723评估模块

    此致、

    Tiger