This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:bqstudio 上没有 LEARN CYCLE 按钮

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513504/bq27z561-r2-no-learn-cycle-button-on-bqstudio

器件型号:BQ27Z561-R2
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

使用 BQ27Z561-R2 IC 时、我无法在 BQStudio 中找到"Learning Cycle"按钮。
是否有办法启用或激活它?

我已经确定了正确的 ChemID、并想在创建用于生产用途的黄金映像之前执行学习周期。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kfir、

    请参考下面的文档和视频开始学习周期、没有学习周期按钮、而是您发送命令来开始该过程。

    如何使用电量计成功执行学习周期(视频):
    https://www.ti.com/video/5836376324001

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在以前的组件中、我有一个专用的按钮来实现完全自动化的流程、在该流程中、通过两条专用 I/O 线路来控制充电和放电、无需人工干预即可实现完全自动化。

    根据您提出的解决方案、放电过程需要人工监督、以避免电池过度放电、这会在无人值守的操作中带来过度充电的风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kfir、

    您可以手动监控电芯的放电和充电周期、并在该周期中手动更改负载和电源、但学习周期有一些余地。 大多数客户为尽量减少人工干预而采取的另一种常见做法是创建一个脚本、该脚本可自动执行充电/放电/休息循环、这样您就不必手动更改充电周期。

    谢谢您、
    Alan