This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:GPIO 输出功能配置?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76920, BQ78350-R1A, BQ76930, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513421/bq78350-r1a-gpio-output-function-config

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ76930、BQ78350、BQSTUDIO

工具/软件:

你好、下午论坛!

我希望大家都做得很好!

我们的团队正在规划和设计 BMS 的早期阶段。 我们预计将 AFE BQ76920或  BQ76930与 BQ78350-R1A 配合使用。

我们需要寻找的重要特性之一是显示来自 AFE 的警报(OV、UV、OCD、OCC、SCD)。 我们知道 BQ78350上的5个 LED 会显示 RelativeStateOfCharge ()、这让我们只有 GPIO 可用作 ALERT 引脚。 但是、在检查"技术参考(SLUUB3E)"后、我们无法找到在 bqSudio (输出功能或条件配置)中触发 GPIO 的位置和方式。

正如我之前提到的、我们处于规划阶段;因此、我们没有将器件连接到 bqStudio。 这也是为什么这些功能没有出现在下一节中的原因吗? (当前使用"1E9B_1_04-bq78350_r1.bqz"作为参考)。

提前感谢您的帮助!
Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    此问题已分配给电池电量监测计专家。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bqStudio 可访问配置参数、例如 GPIO->GPIO Config->GPIO Configuration、如屏幕截图中所示。 我刚刚使用 bqStudio 进行了检查、然后它会启动。 我假设您是从 bqStudio 安装中获取这一屏幕截图。

    在将 TI EVM (或与 bq78350连接电路板上的 SCL/SDA 中的补丁)与 EV2x00连接之后、实际值才会显示。