This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:6节串联镍氢电池充电和放电期间的充电状态监测

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQ34Z100, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513511/bq34z100-r2-state-of-charge-monitoring-during-charge-and-discharge-of-a-6-cell-series-nimh-battery

部件号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100BQ34110

工具/软件:

您好:

我正在寻找一个 IC 来监控 SOC (荷电状态) 在6节串联镍氢电池的充电和放电期间进行充电和放电。 目前、我正在考虑使用 BQ34Z100-R2作为候选方案。
我想确认 BQ34Z100-R2是否满足以下要求、并且是否有任何其他 IC 可以作为替代方案进行优化。

要求如下:

  1. 支持6节串联镍氢电池配置的器件。

  2. 可 Δt Δ ΔT Δ t 方法检测充满电时序的器件。
    换言之、可接受来自电池的热敏电阻输入的器件。
    或者、对于使用一种方法来检测满电荷(即使在低电流充电的情况下也是可以接受的)的器件、

  3. 一个可以计算的器件 配置 来估计放电周期所产生的影响。

感谢你能抽出时间。

Adachi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Unknown 说:
    支持6节串联镍氢电池配置的器件。

    -是 BQ34z100-R2能够支持6节镍氢电池化学电池

    一款可接受电池热敏电阻输入的器件。

    -它确实有一个热敏电阻输入  

    一种即使在低电流充电下也能使用检测满电荷的器件是可以接受的。
    Unknown 说:
    一种可计算的器件 配置 来估计放电周期所产生的影响。
    [/报价]

    -是 BQ34z100使用称为阻抗跟踪的 TI 算法,该算法使用库仑计数、仿真等来了解 SOC 何时达到100%或达到满电荷容量。 请参阅"6 Impedance Track"一节以更好地了解算法。

    谢谢您、
    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。


    我很高兴听到 BQ34Z100-R2符合要求。

    我也很好奇是否有其他潜在的 IC 候选人。
    如果您知道任何使用 CEDV 算法且支持6节串联镍氢电池配置的电量监测计 IC、如果您能告诉我、我很感激。

    感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    BQ34110是可在电池组中使用的唯一其他电池电量监测计。

    谢谢您、
    Alan