This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:bq27542-G1:SoC 在6天内下降了6-9%。

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514468/bq27542evm-bq27542-g1-soc-decreased-by-6-9-within-6-days

器件型号:BQ27542EVM

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:  

使用锂离子聚合物电池电压约为3.77V、而在完全睡眠模式下、电池包的电流消耗约为60uA (无器件)。 哪些情况会导致 SOC 在6天内下降6-9%?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

     在完全睡眠模式下、电池电量监测计的电流消耗为21uA、如果您看到 SOC 像这样缓慢下降、这可能是由于电池电气特性、电池的内部漏电流或电路路径中不同器件的外部漏电流所致。 另一种可能是错误地设置电池电量计、例如 chemID、设计参数、校准等、我建议也查看这些值。

    谢谢您、
    Alan