This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ26501:兼容镍氢电池的单节库仑计

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ26501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514352/bq26501-single-cell-nimh-compatible-coulomb-counter

器件型号:BQ26501

工具/软件:

我在这些论坛上询问了一个有关使用库仑计估算单节镍氢电池 SOC 的问题。 我被告知 TI 没有任何适用的产品、并且在我能够提出任何后续问题之前、Thread 被锁定 、请参阅此处的 BQ26501:单节镍氢电池兼容库仑计-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛。 我想问为什么我无法使用 BQ26501等器件并通过升压转换器为其提供3V3电源轨? 它仍然能够执行库仑计数、我可以根据该函数估算 SOC 中的损耗/增益? 请我能更好地解释为什么这样做不起作用吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angus、

    电池电量计直接由电池供电、由于您的电池电压非常低(1.2V)、因此不足以为电池电量计提供足够的可靠性。 如果您希望使用3V3升压转换器为电池电量计供电、则会对电量计充电状态和运行状况的准确度测量能力产生负面影响、因为在这种情况下不会使用该电源。  

    谢谢您、
    Alan