请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD17579Q5A 工具/软件:
您好、TI 专家
我收到客户关于 CSD17579Q5A 是否有 UL 证书的问题。
您是否有 UL 证书或其他证书?
请检查。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、TI 专家
我收到客户关于 CSD17579Q5A 是否有 UL 证书的问题。
您是否有 UL 证书或其他证书?
请检查。 谢谢你。
您好、Grady、
感谢您关注 TI FET。 我们的器件都没有通过 UL 认证。 但是、塑料模制材料 CEL-9220HF10经过 UL 认证、符合 UL 94 V-0易燃性等级。 点击"更多"、您将看到列表中包含此内容。 如果您有任何其他问题、现在让我来回答。
https://productiq.ulprospector.com/en/profile/125024/qmfz2.e42956?term=QMFZ2&page=66
此致、
约翰·华莱士
TI FET 应用