This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:用于钠电池的 ChemID

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502662/bq78350-chemid-for-sodium-cells

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCEDV

工具/软件:

您好:

是否已有适用于钠离子电池的 ChemID?

专门用于 NaFR26700CY?

或具有类似规格的类似放大器?

请告诉我们 bqstudio 中的哪个 Chemistry 版本。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、我们有 ChemID 库中钠电池的相关经验、但是确认是否具有有效匹配的最简单方法是 将 GPCCEDV 工具与您的电池配合使用以进行确认。 不过、如果事实证明没有 ChemID 且误差差异小于3%、那么您也可以将单元格提交到库中进行表征。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你  

    我还有另一个问题,关于 GPC 电池包装机的化学类型的选择是正确的。
    或者您可以选择哪一个:

    LiCoO2
    LiFePO4
    钛酸锂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tomi、

    在与我们的 ChemID 专家交谈后、他建议执行"LiCoO2"、因为钠电池 OCV 看起来像4.2V、这就是我们现在的做法。

    谢谢您、
    Alan