This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:BQ34Z100-R2

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514145/bq34z100-r2-bq34z100-r2

部件号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具/软件:

您好:我们将使用 HAKADI 钠离子电池进行开发工作。

我们如何获取  GPCCHEM、您如何使用它 M、它的重要性是什么?

是否可以从 TI 购买特定控制器;以代替中文 CM1901AN?

我们应该最关注的是什么? 为什么无法对 BQ 系列进行编程?

如果 SIB 堆栈为380V、我们想为该堆栈充电、该怎么办?

Thnx

感谢您的帮助。

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    Unknown 说:
    我们如何获得 GPCCHEM
     

    -使用 GPCCHEM 计算器验证是否已存在 DoD 差异小于3%的 chemID、如果没有、则需要为该电池制作新的 ChemID。 为此、请联系 TI 当地的现场应用工程师、以开始该流程。  

    代替中文 CM1901AN?

    -BQ34z100应该能够处理电池电量监测方面的问题

    Unknown 说:
    我们应该最关注的是什么

    -ChemID 差异(以%为单位)。

    Unknown 说:
    为什么不能对 BQ 系列进行编程?

    -请与 GPCCHEM 计算器验证是否已经有一个 chemID ,如果不是你将需要有一个新的

    GPCCHEM 计算器:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    Unknown 说:
    我们如何获得 GPCCHEM
     

    -使用 GPCCHEM 计算器验证是否已存在 DoD 差异小于3%的 chemID、如果没有、则需要为该电池制作新的 ChemID。 为此、请联系 TI 当地的现场应用工程师、以开始该流程。  

    代替中文 CM1901AN?

    -BQ34z100应该能够处理电池电量监测方面的问题

    Unknown 说:
    我们应该最关注的是什么

    -ChemID 差异(以%为单位)。

    Unknown 说:
    为什么不能对 BQ 系列进行编程?

    -请与 GPCCHEM 计算器验证是否已经有一个 chemID ,如果不是你将需要有一个新的

    GPCCHEM 计算器:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    谢谢您、
    Alan