This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:原理图审阅

Guru**** 2810785 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23329, LMR38020, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513989/bq34z100-r2-schematic-review

部件号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:PMP23329LMR38020BQ76952

工具/软件:

大家好、

我附加了基于 PMP23329的原理图

3.3V 由 LMR38020提供

该电量监测计用于 与 bq76952 + MSP430组成的16节串联电池组。 如果建议进行任何其他更改、请告知我

此致、

Muki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muki、

    下面我在下面的原理图上附加了一些标记、绿色表示良好、蓝色表示您应该查看。 我连接了 EVM、以便更好地与您的原理图进行比较。  

    EVM:
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq34z100-r2.pdf?ts = 1747250921119&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ34Z100-R2

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您发送编修

    我已经做了以下更改,以解决蓝色标记:

    完整原理图中有一个0.3m Ω 检测电阻器

    2.存在 C39是 PMP23329原理图-我是否应该将其移除(或)更改为100V ?

    3.在 CE + REGIN 元件中添加 GND 标志

    此致、
    Muki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muki、

    [引述 userid="534212" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513989/bq34z100-r2-schematic-review/5819812 #5819812"]

    完整原理图中有一个0.3m Ω 检测电阻器

    [/报价]

    -在 scheamtisc 中工作

    [引述 userid="534212" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513989/bq34z100-r2-schematic-review/5819812 #5819812"]

    2.存在 C39是 PMP23329原理图-我是否应该将其移除(或)更改为100V ?

    [/报价]

    -对不起的混淆,但如果你遵循这个原理图比你好,通常我们不添加一个电容器的 EVM 的,但这是好的

    [引述 userid="534212" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513989/bq34z100-r2-schematic-review/5819812 #5819812"]

    3.在 CE + REGIN 元件中添加 GND 标志

    [/报价]

    -遵循这个原理图意味着这是好的  

    谢谢您、
    Alan