This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400-Q1:无法将默认全部存储到 EEPROM

Guru**** 2512585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509157/tps65400-q1-failed-to-store-default-all-to-eeprom

器件型号:TPS65400-Q1

工具/软件:

您好:

我们在电路板上有"TPS65400RGZT"、我们通过 I2C 更改 VREF 以配置所需的 TPS 输出电源、并将其存储到数据闪存(E2PROM)中、在下电上电后、器件用于保持输出电源电压。 我们有同一块新组装的电路板、可以配置输出电源、并且​​在下电上电后不会保留 TPS BUCK 的电压。 由于某种原因(STORE_DEFAULT_ALL)命令无法接受、看起来像这样。  

我们使用这些序列来更改 VREF 和 STORE。

I2C_WRITE $DEV 0x10 0x00 1 0; #EEPROM 解锁
I2C_WRITE $DEV 0x00 $SW 1 0;  #选择 SWn - 0 - SW1、1 - SW2、2 - SW3、3 - SW4
I2C_WRITE $dev 0xd8 $volt 1 0; #set Vref
I2C_WRITE $DEV 0x11 0x00 1 1; #store 至 EEPROM
I2C_WRITE $DEV 0x10 0x40 1 0; #EEPROM 锁定

请告知如何解决此问题。  

谢谢、

Shivaji M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对此有何评论? 观察结果是、如果我们切换 RST_N 而不是下电上电、 TPS 器件也 会将 SWx 设置为.8V (VREF)、并且 STORE_DEFAULT_ALL 似乎在配置期间执行。 我们检查了 i2c 回读、确认存储在寄存器中的值尚未从我们在 RSTN 之前配置的 EEPROM 进行更新。

    谢谢、

    Shivaji M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您可以按照以下顺序操作吗