This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:TPS25730/25751是否具有 OCP?

Guru**** 2815135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513834/tps25730-does-tps25730-25751-have-ocp

器件型号:TPS25730
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具/软件:

TPS25730/25751是否具有 OCP? 还是仅用于 RCP? 如果没有 OCP、为什么没有 OCP? 您是否有具有 OCP 的类似器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koki:  

    当 PD 用作供电方或受电方时、您是指 OCP?  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    客户想知道何时将其用作受电方。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsushima-San:  

    TPS25730/TPS25751没有 OCP 作为接收端、该器件在设计时未在 PP3上进行电流检测(对于"D"、为 PP_EXT、对于"S")。 两个器件在 PP3上受电时都支持 RCP。 对于 TPS25751、我们仅在 PP5V 上具有 OCP (5V 仅供电路径)。

    目前、我们没有任何支持 OCP 灌电流的器件、请联系我们的营销团队以获取路线图更新。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin