This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:关于不带电池的 USB PD 电源。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513407/bq25731-about-power-supply-for-usb-pd-without-a-battery

器件型号:BQ25731
主题中讨论的其他器件:TPS25751

工具/软件:

您好的团队、

我正在尝试使用 TPS25751设置 USBPD 系统。
但是、TPS25751无法支持外部直流/直流。
因此、我想使用 BQ25731、它可以配置为30W 输出功率、因为它 不带电池。

是否可以通过向电池引脚施加电压来设置 USBPD 系统?

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    是的、您可以使用电源而不是电池从 VBAT 为 BQ25731上电。  

    电源和电池之间的区别在于、电池可以提供和接收、而电源仅提供。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    感谢您的答复。
    您是否有任何介绍如何使用 VBAT 电源的应用手册?

    我会使用 USBPD 将 BQ25731控制为仅供电方。

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    不、我没有。  

    此致、

    Tiger