This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:TUSB1044部分以供审核

Guru**** 2533760 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512502/tusb1044-tusb1044-section-for-review

器件型号:TUSB1044

工具/软件:

你(们)好  

我们已经使用 TUSB1044设计了原理图、我们正在开发笔记本电脑项目、在该项目中、我们计划使用两种具有完整功能(即 USB +交替模式+ PD 功能)的 Type C

请检查以下随附的原理图进行检查、并分享任何注释(如果有)。

e2e.ti.com/.../TUSB1044-Dual-Type-C.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北方邦、

    我正在查看您的示意图、我将于明天5月13日尝试通过 EOD 向您回顾。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北方邦、

    对延迟表示歉意、由于收到的问题有所上升、我们需要更多时间来完成本次审查。 我明天早上就准备好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北方邦、

    这是原理图审阅。

    e2e.ti.com/.../TUSB1044_5F00_Schematic_5F00_Review_5F00_VVDN_5F00_701_2D00_1_2D00_05308_2800_5_5F00_14_5F00_2025_2900_.pdf

    我有一个问题、即两种转接驱动器只有一个 PD 控制器、因为这里有2个符合系统标准的 USB0_C 端口、每个端口使用 PD 控制器。 CYPD622是否能够作为两个 USB-C 端口的 PD 控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vishesh  

    感谢您分享审核意见、我认为原理图没有问题、也没有任何意见或违规行为、请确认。

    另外、PD 控制器 CYPD6228是双 Type-C 端口 PD 控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在原理图中没有看到重大问题。

    另外、PD 控制器 CYPD6228是双类型 C 端口 PD 控制器

    好的、那么这应该没问题