This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25833-Q1:持续使用、具有电流限制功能

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514092/tps25833-q1-continuous-use-with-current-limiting

器件型号:TPS25833-Q1

工具/软件:

您好的团队、

如果我在过电流情况下继续在以下设置中使用装置、是否会出现任何故障或其他问题?
我知道在此模式下运行会导致压降。
电流限制模式平均电流限制模式(无 MOSFET)
电流限制:2.0A (RLim = 20kΩ)
充电模式 DCP 自动

此致、
Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    如果您控制的是 Type-C 端口、则可能会存在 Type-C 充电电流广播为3A 的问题。  Type-C 负载可能会尝试灌入>2A 的电流并导致 VBUS 关断。  对于 Type-C、我建议将电流限制增加至3.3-3.4A。

    如果您驱动的是 Type-A 端口、则没有问题。

    此致、
    Eric