This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33420:最大电容负载。

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC33420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514048/ucc33420-maximal-capacitance-load

器件型号:UCC33420

工具/软件:

我需要一个极低噪声-5V 160mA 最大 电源轨

我使用 UCC33420 (在5.5V 输出模式下) 、然后使用 TPS7A3301 LDO。

允许的最大电容负载是多少?

我在 LDO 之前有22uF * 5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vassili,

    您可以使用"持续时间计算器上的软启动时间和稳态突发"工具来计算 UCC33420在触发 t_on max 故障之前可以处理的 Cout 最大值。 该工具的链接如下。  

    UCC3342X-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    我继续为您计算它。 假设 VIN=5V 且 Cout=5.5V、Iload=Cout 260mA 且 VCC_THRESHOLD=2V (3301的 UVLO)、则当 VCC 为72uF 时器件可以处理的最大 Cout。 这里需要注意的是、即使您使用的是5x22uF=110uF 的总 Cout、也需要检查 Cout @ 5V 偏置、这与 Cout @ 0V 偏置(110uF)不同。 该计算器会区分两个值和重要的值、即 Cout @5V 偏置。 我建议在电容器的 DS 中检查该值、如果该值高于72uF、则需要减小 Cout、从而使 Cout @5V 偏置电容器<72uF。

    附件是我为您所做的计算器设计。

    e2e.ti.com/.../UCC3342X_2D00_CALC_2D00_V1_5F00_PhotoSound_5F00_Vassili.xlsx

    谢谢你