This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:期间损坏

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507713/lm5117-damage-during

器件型号:LM5117

工具/软件:

[重复信息已发布在锁定的主题上]

在少数情况下、我们遇到了 LM5117降压控制器的故障、这让我们感到惊讶、因为我们预计该电路中的故障是热重型元件(NFET、电感器、感应电阻器等)。 此部件的典型故障机制是什么? 我是否可以将损坏的部件发回进行检查?

我对上一个线程的迟缓响应是在等待更换组件以确认它是故障组件(它是)。 同样、这很奇怪--我总是把这个组件看作"大脑"、"肌肉"是电感器、NFET、感应电阻器等

我将原理图部分包含在此元件中。

e2e.ti.com/.../LM5117_5F00_Circuitry.pdf

我公司已经在其他设计中使用了该电路、尽管不处于我们试图实现的当前电源电平。 峰值电流在10.6A (26V 输出)下测量、系统设计为在24V 下为11.4A、所有这些均在25%的占空比下测量。 原理图中未显示为级之前的大容量电容(5mF 电解电容)。 我们在整个温度范围内进行测试、但我们也看到器件在25°C 时损坏。

想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    VIN 引脚上有一个齐纳二极管。 这样做的目的是什么? 如果此齐纳二极管无法正常工作、是否有可能损坏 IC?  

    如果振幅过大、外部 SYNC 信号可能会损坏 RT 引脚。 请使用猪尾接地环测量 RT-AGND 电压。  

    您能否检查哪个针脚损坏? 请测量 AGND 引脚到每个引脚、从 SW 到 HO 以及从 SW 到 HB 的二极管压降电压。   

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计电路的人员不能解释齐纳二极管的用途。 它已经在没有发生这种故障的其他设计中像这样使用、因此我认为它与齐纳二极管有关、可能与元件的另一次故障有关。 我将检查您提到的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、如果损坏发生重复、请移除齐纳二极管来检查是否有任何改进。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在关闭此主题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL