This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62876-Q1:TPS62876-Q1

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62870, TPSM8287A06, TPS62876-Q1, TPSM8287B30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509718/tps62876-q1-tps62876-q1

器件型号:TPS62876-Q1
主题中讨论的其他器件: TPSM8287B30、TPS62870、TPSM8287A06

工具/软件:

工具/软件:

您好、

请帮助处理以下材料和产品。  

随附的内容是1_6T OSFP AEC BCM83854的电源设计和 PCB 布局、请帮助查阅。

e2e.ti.com/.../1600G_5F00_AEC_5F00_OSFP_5F00_Broadcom_5F00_20250429.brde2e.ti.com/.../1_5F00_6T-OSFP-AEC-BCM83854-SYSTEM-POWER-20250425.pdf

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    感谢您联系我们。

    在检查原理图和 PCB 布局之前、您能否确认该工程的终端设备? 是汽车应用还是工业应用?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、excel、

    工业应用,它的有源电缆(AEC)解决方案与 OSFP 互连 ,应用于服务器和数据中心之间的互连。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您的快速响应。

    我将让我们的工业/通信应用专家回答您的问题。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Excel、谢谢您让我环顾四周。

    尊敬的 Albert:

    感谢您发送设计以进行审核。

    我们将对 TPS62876-Q1的电源模块版本进行采样:TPSM8287B30。  效率更高、尺寸更小。  该电源模块还允许您将启动电压设置为更多值。

    对于 TPS62870、我们还有电源模块版本:TPSM8287A06。  或者、您可以使用另一个 TPSM82866CA3来大幅减小尺寸。

    对于 TPS62870电路、我会将补偿更改为与 TPS62876-Q1使用的相同值:1K 和8.2nF。  是否有理由使用更高的 Rcomp?

    TPSM82866CA3看起来正常、但为什么当电源轨为1.5V 时启动电压设置为1.1V?  我们还刚刚发布了 TPSM82866CA2器件、该器件提供不同的输出电压和 I2C 地址。

    在布局上:

    对于 TPS62876-Q1、U32:

    向下移动 C497和 C882 、使其与 IC 右侧对称。

    将 C888移动到 IC 的左侧、 使其对称。

    对于 TPS62876-Q1、U26:

    向下移动 C657、使其更靠近 IC。  向下移动 C428和 C656 、使它们与 IC 的左侧对称。

    将 C62移动到 IC 的右侧、 使其对称。

    对于 TPS62870:

    将 C956向下移动一点、使其与 IC 右侧对称。

    旋转 C954以使其对称、并且其 GND 连接到 IC 的 GND 引脚。

    将这两个22uF Cout (每侧一个)下移至电感器旁边、以缩短与 IC GND 的连接。

    GOSNS 引脚(引脚2)需要在 VOSNS 引线旁边布线到电感器上方的该输出电容器。

    C949和 C948的 GND 需要连接到引脚2。

    对于 TPSM82866CA3、我将 C642和 C643移动到左侧、使它们更靠近 VOUT 引脚。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您的支持!

    反馈如下:

    Albert:还需要考虑 PMIC 的散热能力。 TPSM8287B30‘s 的散热能力如何? TPSM8287B30 (上述)在数据表中的尺寸更大。

    [引用 userid="10396" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509718/tps62876-q1-tps62876-q1/5804159 #5804159"]我们将对 TPS62876-Q1的电源模块版本进行采样:TPSM8287B30。  效率更高、尺寸更小。  电源模块还允许您将启动电压设置为更多值。

    Albert: TPSM8287A06的散热能力如何?

    对于 TPS62870、我们还有电源模块版本:TPSM8287A06。  或者、您可以使用另一个 TPSM82866CA3来大幅减小尺寸。

    Albert: 将设计参数代入 数据表中的计算公式即可获得的结果。 EVM 上的 Ccomp 偏低、Rcomp 偏高。 直流/直流转换器的哪些性能方面主要受这些参数的影响?

    [引述 userid="10396" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509718/tps62876-q1-tps62876-q1/5804159 #5804159"]对于 TPS62870电路、我会将补偿更改为与 TPS62876-Q1使用的值相同:1K 和8.2nF。  是否有理由采用更高的 Rcomp?

    Albert: 考虑到上电期间可能发生的过冲、启动电压设计为低于最终输出电压、以免影响 DSP。 TPSM82866CA2是否已大规模生产?

    [报价 userid="10396" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509718/tps62876-q1-tps62876-q1/5804159 #5804159"] TPSM82866CA3看起来不错、但为什么当电源轨为1.5V 时、启动电压设置为1.1V?  我们还刚刚发布了 TPSM82866CA2器件、该器件提供不同的输出电压和 I2C 地址。[/报价]

    Albert: TPSM8287B30和 TPSM8287A06是否已大规模生产? 提供相应的 EVM (评估模块)以便我们执行相关的性能评估测试是否方便?

    期待您的回复!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    TPSM 器件是电源模块、它集成了芯片和电感器、有时还集成了一些电容器。  因此、它们仅比 TPS6287x IC 更大。  所有这些器件都是为您的应用而设计、具有高效率和小尺寸。  TPSM 器件在 D/S 中具有 SOA 曲线、用于显示散热能力。

    您能否分享用于计算补偿的设计参数?  这些都是特定于设计的、因此不能只是复制 D/S 中的值  这里还有计算器工具: https://www.ti.com/tool/download/TPSM8287A-COMPONENT-CALCULATOR 和 https://www.ti.com/tool/download/TPSM8287B-CALC 

    Rcomp 和 Ccomp 会影响稳定性和瞬态响应。  在您的应用中、通常没有明显的瞬变、因此我可以调整补偿以提高稳定性。

    这些器件没有上电过冲。  是、TPSM82866CA2采用 MP 封装: https://www.ti.com/product/TPSM82866C#order-quality

    TPSM8287A06采用 MP 封装。  EVM 在此处: https://www.ti.com/tool/TPSM8287A06BASEVM

    TPSM8287B30尚未达到 MP、但正在采样。  EVM 在此处: https://www.ti.com/tool/TPSM8287B30LAPEVM 

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    阿尔贝:好的, 我们将首先对 材料进行材料评估测试,然后确认它是否可以在设备上使用。

    TPSM 器件是电源模块、它集成了芯片和电感器、有时还集成了一些电容器。  因此、它们仅比 TPS6287x IC 更大。  所有这些器件都是为您的应用而设计、具有高效率和小尺寸。  TPSM 器件在 D/S 中具有 SOA 曲线、用于显示散热能力。

    Albert:设计参数、计算公式和计算结果如附件所示。 某些参数之前选择不正确、导致计算结果不正确。 此处已完成重新计算、结果与您提供的推荐值几乎相同。

    e2e.ti.com/.../Rcomp_2600_Ccomp-Calculator.xlsx

    您能否分享用于计算补偿的设计参数?  这些都是特定于设计的、因此不能只是复制 D/S 中的值  这里还有计算器工具: https://www.ti.com/tool/download/TPSM8287A-COMPONENT-CALCULATOR 和 https://www.ti.com/tool/download/TPSM8287B-CALC
     

    Albert:这是您官方网站上的 PD 设计。 我是否可以询问其中的参数值是否准确以及它们是否为参考值?

    阿尔贝:好的。

    [引述 userid="10396" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509718/tps62876-q1-tps62876-q1/5808534 #5808534"]

    这些器件没有上电过冲。  是、TPSM82866CA2采用 MP 封装: https://www.ti.com/product/TPSM82866C#order-quality

    TPSM8287A06采用 MP 封装。  EVM 在此处: https://www.ti.com/tool/TPSM8287A06BASEVM

    TPSM8287B30尚未达到 MP、但正在采样。  EVM 在此处: https://www.ti.com/tool/TPSM8287B30LAPEVM 

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    在 Webench 设计中、这是 Webench 基于成本、尺寸、效率和元件可用性之间的平衡而提出的建议。  这是设计的起点。

    使用更新后的补偿值后、您的原理图看起来没有问题。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    好的、我们将对材料进行评估测试。 您能否提供 TPS62876-Q1的详细测试报告 或 EVM 的测试报告、以便我将其与测试结果进行比较?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    D/S 包含基于 EVM 的器件性能数据。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    关于 TPS62876-Q1的保护功能、需要确认以下内容:数据表 指出、该器件具有 UVLO、 OVLO 和 OCP 的保护功能。 它没有提到它是否具有短路保护和过热保护功能。 请 确认这两个保护功能是否可用。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它还具有这两个特性。  请参见 D/S 中的第8.3.14和8.3.17节

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62876-q1.pdf 

    Chris