工具/软件:
我们已选择 TITPS65941213+TPS65941111电源解决方案、并会出现以下问题:
1.如果我们按照官方网站上"PROC112A1 (001)_SCH"文档中提供的电源方案进行设计,则新购买的 TPS65941213和 TPS65941111芯片不需要额外的软件配置。 上电后、每个电源可以直接正常输出;如果 VIN 更改为5V 输入、上电时无需额外配置、它与3.3V 输入之间有何差异。
2.图中 PMIC-A 和 PMIC-B 的采样点 FB1和 FB2是否必须位于文档中给出的 SOC 下方、并且必须采用伪差分法。