This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65220:需要有关电源设计- PMIC 的建议

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65224-Q1, AM6442, TPS650861, TPS650864, TPS65220, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510310/tps65220-need-suggestion-on-the-power-supply-design---pmic

器件型号:TPS65220
主题中讨论的其他器件:AM6442TPS650861、TPS650864、TPS65224-Q1、 TPS65219

工具/软件:

您好的团队、

我们在设计中使用 AM6442处理器。 在电源部分、我们检查了 使用 TPS6522053RHBR - PMIC IC 的评估板。
但对于该 IC、输出电流非常小。 请找到下面提到的电流要求并为我们的系统推荐一个 PMIC。

要求来自集成降压转换器和 LDO。
降压转换器:
VIN = 2V 至5V (标称值为3.3)
Iout = 3A
VOUT = 1V 至2.5V

LDO:
VIN = 2V 至5V (标称值为3.3)
IOUT = 2A
VOUT = 0.75V 至2.5V

请考虑上述要求、并建议使用具有3个降压转换器和4个 LDO 或更高电压的 PMIC。

此致、
Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    是否有任何功能安全要求? 这将有助于确定 PMIC 建议方案。

    BR, Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jari:

    最好听一下 PMIC 的功能安全合规性。
    请为 PMIC 器件提供前面提到的电流和电压要求。 建议零件符合 SIL 要求、铁路专用或经批准的零件会更好。  

    此外、还请建议使用非功能安全器件。 这将非常有助于我们完成 PMIC 的定稿。 请在这方面提供帮助。
    提前感谢。

    此致、

    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    对于非功能安全 PMIC、请查看此 TPS650864或使用具有多轨输出的可编程 TPS650861。 您可能需要考虑使用降压转换器来满足您的 LDO 电流要求。

    https://www.ti.com/product/TPS650864

    https://www.ti.com/product/TPS650861

    Jari 将就 SIL 合规 PMIC 建议事宜回复您。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    对于 ASIL-B、我建议看一下 TPS65224-Q1 (4个降压3xLDO)和 ASIL-D TPS6594-Q1 (5xBUCK 4xLDO)。

    BR, Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jari:

    感谢您的回答。

    PMIC TPS65224-Q1非常符合我们的要求。 当我参考数据表时、在应用部分中未提及 AM6442处理器支持。  

    请查找下面随附的图像以供您参考。





    请确认我们是否可以考虑使用该 PMIC 为 AM6442供电。
    还应提供 TI 网站上未提供的完整数据表。

    谨致问候、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    对于完整 DS、请从 https://www.ti.com/drr/opn/TPS6522X-DESIGN-RESOURCES 申请 SecureResources 访问权限 

    我认为当前的 PDN 建议使用 TPS65219/TPS65220 https://www.ti.com/lit/an/slvafe9/slvafe9.pdf 、但我在内部检查是否有可用的元件。  

    BR, Jari