This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74900-Q1:--

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74900Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512833/lm74900-q1---

器件型号:LM74900-Q1
主题:LM74900Q1EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI:

我目前正在使用 LM74900Q1EVM 评估模块、但遇到了问题。 使用5A 电子负载测试电路板时、我断开了负载、之后电路板将断电。 此后、电路板无法开启。  请求帮助诊断和解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haritha:

    您能否将所探测的以下信号分享波形。

    VIN、VCAP、HGATE、VOUT

    VIN、VS、FLT/、TMR

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiven、

    我附加了波形。  

    谢谢。此致、

    Haritha Priyadharshini Palani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haritha:

    感谢您提供的波形。  

    VCAP 看起来不错。 实际上 DGATE 和 HGATE 都为低电平。  

    您还能分享原理图吗? 此外、更改 IC 是否可以解决该问题?

    此致。

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    我已经分享了下面这个模块的原理图。

    谢谢。此致、

    Haritha Priyadharshini Palani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haritha:

    更改 IC 是否会唤醒电路板?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiven、

    尝试更改 IC 并监控功能。

    谢谢、

    Haritha Priyadharshini Palani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 Haritha

    此致、

    Shiven Dhir