This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:外部 FET 和#39;s 均衡问题–包括最低放电在内的所有电芯

Guru**** 2511075 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM, BQSTUDIO, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498736/bq76952evm-external-fet-s-balancing-issue-all-cells-including-lowest-being-discharged

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ76942

工具/软件:

大家好!

我正在使用 BQ76952EVM 并尝试实现 IC 外部电芯均衡 公式 4节电池组 。 我在哪里遇到了问题 平衡未正确停止 包括电压最低的电池在内的所有电池都会持续放电 这不应该发生。

详细信息:

  • 电池配置 :4s.

  • 平衡方法 :外部 FET

  • 测试设置 :将 VC1正确连接到 VC4、和 VC5至 VC16短接至 VC4 因为它仅支持4节电池配置。

  • 观察

    • 平衡启动正确、但是 未停止 即使是电压最低的电池也是如此。

    • 电池电压 不断减小和波动

  • 使用时 内部平衡 、行为为 亮起 :当电池处于所需阈值内时,平衡停止。

  • 我正在使用 TI 的配置工具、并已根据数据表中的建议调整了阈值。

  • 我已经连接了 日志文件 供参考。

我需要以下方面的帮助:

  1. 是否有任何已知问题或特别需要的额外配置 外部平衡 这与内部平衡不同?

  2. 应该在时修改其他设置 短接未使用的 VCx 引脚 对于4S 配置?

  3. 任何调试建议 平衡最低的电芯

任何见解或类似的经验都将非常有帮助!

提前感谢、

e2e.ti.com/.../6.log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    对于4S 配置、应按照中的建议连接电池:

    VC9-VC10需要连接到实际电芯。 您需要进行配置  Settings:Configuration:Vcell Mode 接地平面。

    日志很难读取。 您使用的是自主平衡还是主机控制型平衡?

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Kian Lin

    是否必须连接到 vc9和 vc10、因为现在均衡正在启动且没有任何错误。 在电流配置下、它确实能够与内部 FET 进行平衡、但在相同的配置下、它在使用外部 FET 时会出现电压波动。 我认为这就是电池持续耗尽的原因。  
    我从 BQStudio 中下载了日志、直接发送了日志。 您能告诉我您想要查看的所有值是什么吗、我将对它们进行筛选并发送。


    非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    是否可以在没有 VC9-VC10连接的情况下打开电芯顶部平衡?

    在电流配置下、它确实与内部 FET 进行了平衡、但在相同的配置下、使用外部 FET 时会出现电压波动。 我认为这就是电池持续耗尽的原因。  [/报价]

    我的意思是您是通过 AFE 本身还是通过 MCU 命令来控制均衡?

    您能否共享.gg 文件和 电池状态日志 CellBalancingActiveCells 和 CellBalancingPresentTime?

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Kian Lin 


    [引用 userid="531350" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498736/bq76952evm-external-fet-s-balancing-issue-all-cells-including-lowest-being-discharged/5761491 #5761491"]

    我的意思是您是通过 AFE 本身还是通过 MCU 命令来控制均衡?

    [/报价]

    我使用的是 AFE、而不是 MCU Command。

    您可以共享.gg 文件   和电池状态日志 CellBalancingActiveCells 和 CellBalancingPresentTime 吗?

    将日志文件和.gg 文件作为 requested.e2e.ti.com/.../4s_5F00_balancingExternalMaxi.gg.csv 附加

    e2e.ti.com/.../9.log

    是否可以在没有 VC9-VC10连接的情况下打开电池顶部平衡?

    我不明白这个问题。 您认为电池顶部平衡是什么意思?

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    很抱歉误导人。 我想您使用的是 BQ76942 ... 我把你的问题和另一个线程混杂在一起。

    我再谈这个问题。 问题 是、为什么即使在内部 FET 关断的情况下外部平衡 FET 仍然导通、对吧?

    您是否测试了以下用绿色圆圈标出的点的波形?

    您还可以读取 Cell Balancing Active Cells()以查看 AFE 是否在不需要的通道上激活平衡。

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、实际问题是电芯均衡与内部 FET 正常工作、电压读数或稳定、在处于阈值以下时停止均衡。 但当 我使用外部 FET 时、电压读数会上下波动、因为该平衡器始终处于导通状态并持续耗尽电池电量。 即使是最低的电池也会得到平衡、其电压也会进一步下降。  

    我们如何稳定外部 FET 的电压读数?

    希望您能解决这个问题。 否则请告诉我。 可能是我们可以通过邮件或任何其他平台连接并轻松地澄清事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    是否按照我所示的图像所示连接外部 FET? 您可以截取原理图的屏幕截图吗?

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们定制 PCB 的原理图、由于某些设计问题、该 PCB 无法正常工作。 但我使用一些导线作为外部 FET、将 EVM 板连接到原理图的这一部分。  

    (请忽略该原理图中的 FET 方向。 实际 PCB 具有正确的方向。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    看起来很好。

    您能否测试我之前展示的点的波形?

    您是否使用电阻梯来模拟电池? 需要使用实际电芯进行平衡测试。

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能测试我之前展示的点的波形吗?

    对不起、我不明白您的意思。 您能否更具体地说、如果您可以在原理图中指出我应该检查波形的位置、那会更好。

    您是否使用电阻梯来模拟电芯? 您需要使用实际的单元格进行平衡测试。

    我使用采用4S 配置的真实电芯、连接到 VC0 VC2 VC15 VC16。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    但当 我使用外部 FET 时、电压读数不断上升和下降、因为这种平衡器始终处于打开状态并且持续耗尽电池电量

    您说使用外部 FET 时电压读数会波动。 以电芯2为例、我需要 R56、R53、电芯2至电芯1和 VC2至 VC1上的波形。  

    即使最低的电芯也处于平衡状态、其电压也会进一步下降。  [/报价]

    此外、您能就该问题进一步澄清吗?

    i 使用采用4S 配置的真实电芯、连接到 VC0 VC1 VC2 VC15 VC16。  [/报价]

    该配置是可以使用的、但如果使用自动控制的平衡、具有四节电池的"输出周期"会有所不同。

    如果您可以显示一些数据或范围来帮助我更好地了解您的问题、那将会更好。

    BRS

    KIAN  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已根据要求附上示波器图像、并附上了测试期间收集的日志数据和图形的 Excel 工作表。 log1文件用于跨电阻器、log2用于跨电芯。

    即使最低的电芯正在平衡、其电压也会进一步下降。

    初始电芯电压如 log2文件中所示

    Cell1Voltage 电芯2Voltage 电芯3Voltage Cell16Voltage
    4068 4083 4084 4098

    在这些值中、电芯1是所有电芯中最低的、其余电芯应进行平衡、电芯1平衡电路不应激活、但您可以观察到电芯1正在激活(log2文件中的样本编号28至35)。 在图表中、您可以看到电压波动和所有电池处于平衡状态。 根据我的理解、最低单元格不应平衡、如果我错了、请纠正我。  


    范围屏幕截图:  
    有效的 R24 Cell 1测得

    R24_Sell_1_ACTIVE

    有效的 R24 Cell 2上测量


    跨 R21电芯1处于活动状态

    电芯2上的电压

    VC2-VC1电芯1有效


    VC2-VC1电芯2有效

    C2-C1电芯1有效

    C2-C1电芯2有效

    e2e.ti.com/.../8228.log1.xlsxe2e.ti.com/.../log2.xlsx

    原理图

    如果您需要更多数据、敬请告知。  
    我还在测试过程中记录的屏幕供参考、您可以在此 链接中找到它们

    谢谢你
    Vamsi Tungala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Kian Lin

    除了上述数据之外、我还保存了 BQ Studio 中的内部和外部 FET 图形

    内部 FET 图可以看到这些图没有太大的波动、但正在平衡 C1和 C16的电芯除外。 一段时间后平衡完成并停止平衡。

    外部 FET:该图适用于外部 FET、我们可以清楚地看到所有电芯的电压波动。 平衡从未停止,它继续耗尽电池。

    谢谢你
    Vamsi Tungala  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    我相信您拥有良好的软件和硬件配置。 只有一件事需要与您核实:

    • 您是否在连接 R14-R28的情况下将外部电路连接到 BQ76952EVM 连接器? 该 EVM 板也有此板载电路。 您应该将其删除。

    您连接的范围确实显示最小的单元格已平衡。 并且记录的电压处于混乱状态、无法提供更多有关它的线索。 我有点奇怪的是、为什么在没有电芯平衡时、您的电芯1电压出现~20mV 的误差?

    您是否使用真实的电池进行测试?

    我将在接下来的两周内离开。 其他同事将回答您的问题。

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Kian Lin


    您是否使用真实的单元格进行测试?

    是的、我正在使用真实的电池进行测试。  

    您是否将外部电路连接到连接了 R14-R28的 BQ76952EVM 连接器?

    您指的是 R2-R24吗? 是的、它们还在那里。  

     

    我将删除它们并进行检查。 我是否还应该移除电容器?

    谢谢你  
    Vamsi Tungala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请找到移除电阻器后收集的测试图和日志。 我看不到任何区别。 问题仍然存在。  

    e2e.ti.com/.../log3_5F00_no_5F00_resistors.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varnsi:

    我不是很精通这种情况,我试图帮助一些,而 Kian 出来.  当我扫描整个过程时、我只需要确保 Vcell Mode 设置适合您使用的电芯。  我注意到在 gg 文件中、您有 Vcell Mode = 0x8007、这表示您使用的是 VC16-VC15、VC3-VC2、VC2-VC1以及 VC1-VC0。  那么、VC4...VC15引脚是否都短接在一起?  如果 Vcell Mode 设置不正确、器件可能会在该电芯上进行测量时尝试平衡电芯、从而导致测量损坏。

    似乎 Cell 1在您的日志中最弹跳。  在平衡过程中、您可以在电芯1上放置一个示波器、以确保不会有一些瞬变进入电芯电压。  上面的示波器图非常缩小、您能否放大以查看50mV/div、来查看电芯电压的变化是否与在日志中看到的内容类似(在某些情况下为~100mV)?

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    你好、Terry  

    感谢您的答复

    在 gg 文件中、我注意到您使用的是 Vcell Mode = 0x8007、这表示您使用的是 VC16-VC15、VC3-VC2、VC2-VC1和 VC1-VC0。  那么、VC4...VC15引脚是否都短接在一起?  如果 Vcell Mode 设置不正确、则器件可能会在该电芯上进行测量时尝试平衡电芯、从而导致测量损坏。

    您可以参考我上传的图像、了解之前消息中的连接。 如果存在任何问题、请告诉我。

    [引述 userid="531350" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498736/bq76952evm-external-fet-s-balancing-issue-all-cells-including-lowest-being-discharged/5791467 #5791467"]

    [/报价]

    似乎 Cell 1在您的日志中弹起最多。  在平衡过程中、您可以在电芯1上放置一个示波器、以确保不会有一些瞬变进入电芯电压。  上面的示波器图非常缩小、您能否放大以查看50mV/div、来查看电芯电压的变化是否与日志中看到的相似(在某些情况下为~100mV)?

    请查找示波器图像、当您询问 CELL1处的电压为50mV 时、我进行了多个屏幕截图。 这些是在电芯1平衡期间进行的。


    如果您需要任何其他信息、请告诉我。
    如果可能、最好安排电话以更快地澄清事情。 我们一直在尝试测试此 IC、因此我们需要尽快找到解决方案。

    谢谢你  
    Vamsi Tungala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    我现在又回到办公室了。 请随时 通过电子邮件发送会议邀请。

    我在 GMT+8亚洲时区、更喜欢第二天下午(MT 时间)。  

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复。

    在哪里可以找到您的电子邮件?  

    我住在德国,是否可以在下午5点(GMT +8 )为您举行会议? 如果不是、请告诉我、将会作出相应的计划。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    时间还可以。 我的电子邮件是 kian-lin@ti.com。 可以在 myTI 信息中找到它。

    BRS

    KIAN