This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51513:规格检查

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514240/tps51513-spec-check

器件型号:TPS51513

工具/软件:

你(们)好

您能否帮助建议可提供 LPDDR5X IC 的材料当前案例对 ARL U/H 有64GB 的要求、并使用 ARL-U/H 8533 MHz 进行评估

VIN = 20V 或更高

VDD2-CPU ICCmax 为4.15A

128GB LPDDR5 VDD2为3.6A x 4ICS = 14.4A

总 VDD2 ICCMAX 约为"18A"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、  

    您是否有指示 Vout-Iout 和最大 Vin 的电源树? 建议器件会更容易。  

    此致、

    Gautam