This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92391:升压频率选项?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512717/tps92391-boost-frequency-options

器件型号:TPS92391

工具/软件:

TPS92201升压转换器的开关频率是否限制为数据表表表7-1中列出的8个频率、或者是否有其他频率可通过使用 R_BST_FSET 的介于两者之间的电阻值来设置?  我想将开关频率设置为大约900kHz。

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    我们的专家会尽快回复

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    是、频率选项有限。 有关电阻器和频率选择、请按照表7-1进行操作。

    此致、

    Hongjia