This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13620:设计审查

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM13620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514157/tlvm13620-design-review

部件号:TLVM13620

工具/软件:

您好、

我们使用 TLVM13620来生成+5V 和- 5V 的输出。输入电压为12V  

输出电流要求为每路输出1A。

请查看随附的原理图并提供反馈。

此致、

Ashish

e2e.ti.com/.../Review_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish Ji:

    一些评论:

    1.确保 CVcc 是一个高质量的电容器(例如: X7R ),在整个温度范围内具有良好的稳定性。  

    2.对于5V 设计-您可能需要移除 CFF (8.2pF)并检查瞬态期间的性能。 在大多数用例中、没有前馈电容器也可以正常工作。  

    3.还要确保输入和输出电容器的额定值正确适用于最大输入和输出电压。  

    否则、这些设计看起来很好、并且符合数据表中的典型应用原理图。 请确保在设计电路板时遵循所有布局指南。  

    谢谢、

    此致、

    Taru