请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25792 主题中讨论的其他器件: TPS25751
工具/软件:
尊敬的 Sis 和 Madams:
在 BQ25792数据表中、看门狗计时器的初始值设置为40s。

连接和使用 TPS25751和 BQ25792时、看门狗计时器设置是否会更改为禁用?
另外、我知道可以通过通信来复位看门狗计时器计数。
在我们的配置中、我们使用来自外部 MCU 的 TPS25751 4CC 任务每7秒与 BQ25792进行一次通信、但我们是否必须通过操作 WD_RST 来复位计数器?
此致、
Masashi