This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:申请推荐:具有充电控制和状态检测功能的锂离子电池集成

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514171/bq2970-request-for-recommendation-lithium-ion-battery-integration-with-charging-control-and-status-detection

工具/软件:

我目前正在研发一款需要集成12V 锂离子电池的产品。 系统通过12.7 V 直流充电器供电、充电器通过标准直流插孔连接。 但是、无论是否存在外部电源、我都遇到了连接后电池立即开始放电到系统中的问题。

为了解决这个问题、我正在寻找一种满足以下要求的合适 IC 或电路解决方案:

  • 当存在外部直流电源时(即自动电池切断或电源路径管理)、可防止电池放电。

  • 允许在需要时对电池进行充电。

  • 提供可通过微控制器上的 GPIO 或 ADC 引脚进行监控的充电状态指示。

非常感谢您推荐适合这些参数的成熟解决方案或 IC (例如具有状态信号功能的电源路径管理 IC)。 参考设计或数据表(如果有)也有助于评估。

提前感谢您的支持。 我期待着你的指导。