This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:原理图/布局审阅

Guru**** 2514725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892-Q1, TPS552892, TPS55289-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512677/tps552892-schematic-layout-review

器件型号:TPS552892
主题中讨论的其他部件:TPS55289-Q1

工具/软件:

大家好、请查看布局和原理图。  

它用于为 BLDC 电机驱动器板供电。

VOUT = 20V (可能变为15V)

VIN = 10V 至20V

Iout、max = 2A

谢谢!

(另外、TPS552892和 TPS552892-Q1之间有何区别?)

(我的 Rfbt 和 Rfbb 的反馈路径在 IC 下方运行、这是否不可取?)
(建议在 Rfbb 上放置一个电容器以消除 FB 上的信号吗?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、要添加到以下内容:我移除了电感器下方的所有铜。 此外、我在底部添加了一个可选缓冲器电路(2.2R、具有2.2nF 电容器)。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Desmond:

    感谢您联系我们。 TPS55289-Q1用于汽车、TPS552892用于非自动。

    关于原理图、

    建议在 SW1和 SW2中添加 RC 缓冲器。  

    输出电压中只有一个输出电容。 负载侧是否有更多器件?

    布局对我来说很差。 请遵循以下布局指南:e2e.ti.com/.../7271.TPS55289-Layout-Guideline.pdf

    Unknown 说:
    我具有 Rfbt 和 Rfbb 的反馈路径在 IC 下方运行、这是否不可取?

    如果顶层和信号层之间有完整的 GND 层、则没有问题。

    (是否建议在 Rfbb 上放置一个电容器来消除 FB 上的信号?)

    不建议这样做。 避免引入极点和零点、以影响环路稳定性。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 以下是更新的布局:

    我尽量遵循布局指南、负载侧确实有更多22uF 电容器。 内层和底层都有接地平面、我移动了电阻器/电容器以模拟指南。 我还在 DITH/SYNC 与接地端之间添加了一个10nF 电容器;这是必需的吗? 我以前将它接地。

    此外、这里更新了原理图、我将可选缓冲器电路放在底部:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Desmond:

    由于带宽限制、我稍后会进行研究。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Desmond:

     我认为布局有很大改进、但仍有几个地方需要修改。

    1. Cin 和 Cout 的 GND 应通过以下方式与 GND 引脚连接。

    2.引脚1、2、5、6也应连接到 AGND。

    3.散热过孔连接。

    此致、

    木林