This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3423-Q1:用于60W LED 模块

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692, LM3423-Q1, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511012/lm3423-q1-for-60w-led-module

器件型号:LM3423-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92691、TPS92692

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在寻找大功率 LED 驱动器解决方案。 规格为24V 输入和60W 输出(40V/1.5A)。 主要问题是工作环境温度高达90C。  
LM3423-Q1是否适用于此应用? 还是我们有更合适的解决方案? 谢谢!

此致、
Sam Ting   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    大多数汽车级器件的最大额定温度相似。 我们有许多 IC 可满足您所需的输入/输出规格。 但是、适当的热管理由客户决定。 我们有几个可在多相位中运行的器件、这些器件有助于分配电流、但会因选择冗余元件而增加成本。

    我不知道您的客户设计的细节、所以我会推荐几个零件。

    TPS92691、
    TPS92692、
    TPS92682

    请告诉我我如何能进一步帮助您。 我也很高兴召开会议。

    此致、
    Daniel


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我的客户还在研究用于该应用的 TPS92691、我将与您离线讨论详细设计。 谢谢!

    此致、
    Sam Ting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、我现在开始着手处理这个问题、很可能需要几天的时间才能完成。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据提供的规格修改了 TPS92691-752EVM 的 BOM、并将其发送给 Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、

    感谢您的大力支持!

    此致、
    Sam Ting