This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:TPS92641:电流波形上升沿产生过冲的原因

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641, TPS92641EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502964/tps92641-tps92641-cause-of-overshoot-at-the-rising-edge-of-the-current-waveform

器件型号:TPS92641

工具/软件:

您好、
我使用您的 TPS92641驱动激光器。
当我使用 SDIM 引脚通过 PWM 调光光线时、电流波形上升会出现过冲、如下图所示。
我认为这是由 IC 控制引起的、而不是由高频噪声引起的、您能帮我找出原因吗?
以下是该电路的详细信息。
输入电压:60V
输出电压:40V.
Iout:3A
fsw:250kHz
fsdim: 22.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shuhei

    您能分享一下原理图吗?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您(好 GUI)

    感谢您的答复。

    原理图如下所示。

    激光二极管连接在此图的右侧。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shuhei、

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shuhei

    您还可以分享 iL、SDIM、IADJ 的波形吗?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GUI

    我在 ppt 文件中共享 iL、SDIM 和 IADJ 的波形。
    所有数据都是通过负载电流波形获取的。

    最好的 regards.e2e.ti.com/.../Waveforms-of-TPS92641-circuit.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我今天有一整天的会议、明天会看看这个问题。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shuhei

    很抱歉晚才回复。 似乎过冲与动态响应有关、能否将 Ccomp 替换为更大的值(如0.47uF)?  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。
    我在0.47uF、1uF 和4.7uF 条件下尝试了 Ccomp、得到了相同的结果。
    图像显示了4.7uF 条件下的电流波形。
    你能想到任何其他原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shuhei

    我认为在 分流 FET 导通期间、TON 很小、iL 纹波很小、并且由于 TPS92641调节平均电流、然后在分流后的第一个周期、iL 在固定的 TON 设置期间斜升、因此电流峰值发生。

    您能否分享电流尖峰的注意事项/影响? 我还将找到 TPS92641EVM 并测试分流器性能。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:


    电流尖峰应保持在包括纹波在内的电流最大值以下、因为电流尖峰会延长光源的使用寿命。
     请测试分流器性能、如果您找到减少电流尖峰的方法、敬请告知我们。
    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shuhei

    稍后我会查看并反馈给您 Todya。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shuhei

    EVM 刚刚面世、我将明天获取并进行测量。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shuhei

    我在 TPS92641EVM 上测得、使用 SDIM、电流峰值相同、这应该是正常的、由我提到的电流调节机制引起。 应该不对电路有害。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:


    感谢您的确认。
    我知道电流峰值是不可避免的。
    非常感谢您的友好回答。