This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000:TPS631000输出错误

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513154/tps631000-tps631000-wrong-output

器件型号:TPS631000

工具/软件:

使用数据表中的原理图、在电路板上实施时、会从中获得0.4V 输出

5V IN。 设计应提供3.0V 电压、并确认元件值。

也许它不是针对低至30mA 的负载电流而设计的?

电源能够提供1A 连续电流(Keysight 电源)。

数据表中是否存在未提及的任何设计缺陷?

在未连接电源的情况下、3V0电源点的电阻为6Mohm。 阻抗  

6个运算放大器和一个8位 AVR、全部用于绘制 Abt 30mA。

不带直流/直流转换器的设计已经过测试和验证。 现在、我添加了

直流/直流转换器让使用5V 电源成为可能、这显然是一个严重问题

错误。 我应该使用 Microchip 或模拟元件、而不是 TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zacharias

    很遗憾听说、主要是一些焊接问题或一些基准测试设置问题。 对于器件本身、除非器件已经损坏、否则毫无意义。

    此致

    TAO