This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1214Q1EVM:输出延迟时间

Guru**** 2518340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512867/tps1214q1evm-output-delay-time

器件型号:TPS1214Q1EVM

工具/软件:

尊敬的论坛成员:

我对 TPS1214-Q1EVM 评估模块有疑问。

我已经确认、在向 Vin 施加48V 电压后、Vout 需要大约10ms。 您能否解释一下导致这10ms 延迟的过程? 此外、是否可以更改这个10ms 的时间范围?

感谢您的时间和帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Toshihide、  

    是、对于 EVM、EN 引脚连接到 Vin。 在输出栅极能够导通之前、电荷泵必须激活并超过 BST-SRC_UVLOR 阈值(典型值为~7.6v)。 这需要~10ms。 为了避免这种情况、您可以使用 VAUX 对 CBST 进行预偏置、这样您就不需要先等待它充电。  

    谢谢您、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    非常感谢、

    此致、