This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61376:TPS61376 PSICE TI 仿真错误

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513701/tps61376-tps61376-psice-ti-simulation-error

器件型号:TPS61376
主题:TPS55289中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

  使用  数据表中的基准电路进行仿真时    会出现以下误差

 检查   问题 是什么。

不幸的是、        由于  我们的 防火墙、我无法附加建模电路图

 很抱歉、  请 仅使用   下面的日志进行检查

谢谢

Sungsik Jung

=========================================================================

计算中的收敛问题

这些电压无法收敛:

V (N22229)= 551.92mV \ 579.00mV
V (N22153)= 117.93mV \ 145.01mV
v (X_U1.COMP_H)= 1.600V \ 1.144V
V (X_U1.I_PFM)=-51.65mV \-51.81mV
V (X_U1.COMP_OTA)= 15.00mV \ 10.73mV
错误(ORPSIM-15661):显示5个错误(共5个)。 有关完整列表、请参阅输出文件

这些电源电流无法收敛:

i (X_U1.X_HK.E_E1)=-207.89mA \-4.110mA
I (X_U1.X_U71.E_ABMGATE)=-285.01mA \-200.79nA
I (X_U1.X_U73.E_ABMGATE)=-285.01mA \-200.79nA
I (X_U1.X_U72.E_ABMGATE)=-285.01mA \-200.00nA
I (X_U1.X_U896.E_ABMGATE)=-285.01mA \-200.00nA
错误(ORPSIM-15661):显示5个错误(共39个)。 有关完整列表、请参阅输出文件
错误(ORPSIM-15660):这些设备无法收敛
D_D2
X_U1.X_DRV.D_D2
X_U1.X_U2.D1
X_U1.X_HK.X_U876.d_D11
X_U1.E_ABM165
错误(ORPSIM-15661):显示5个错误(共5个)。 有关完整列表、请参阅输出文件
INFO (ORPROBE-3185):模拟暂停
调用 SimServer SaveState 时出现异常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    没有您的 模型文件、我无法找到根本原因。 请尝试按如下所示调整仿真设置。 这会降低准确性、但会改善收敛性。 如果这没有帮助、没有仿真文件就无法执行任何操作。 (我使用另一个模型作为示例、请忽略文件名 TPS55289)

    此致、

    Travis