This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5033:LM5033相关问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5033, UCC2808A-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511278/lm5033-lm5033-related-issues

器件型号:LM5033
主题中讨论的其他器件:UCC2808A-2

工具/软件:

您好、

输入电压为12V、输出功率为50W、输出电压为正负12V/24V/36V。 客户正在寻找具有推挽式拓扑、最小噪声和相对较小共模电容的 PWM 控制器。 我可以问是否有任何推荐的元件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    除 LM5033之外、UCC2808A-2也需要考虑、具体取决于外部电路大小和要添加的外部电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TI 有许多推挽式控制器芯片。 如何评估芯片的噪声性能? 客户发现 TI 有多个产品系列、每个系列具有不同的功能。 例如、同步整流、斜率控制、有源控制、软启动、 和误差放大器调整。 请问以下哪些功能会对噪音产生影响? 或者是否有相关的选择指南手册?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些 LM 器件以前来自 National Semiconductors。 UCC2808系列仅采用 BiCMOS 技术、

    您需要定义您需要的功能、然后查看每个零件以找到最适合特征的功能。 在噪音方面、我认为没有一个比另一个更好。

    如果只是推挽式、最好选择 UCC2808A-2。