This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:TPS51206的 VLDOIN 和 VDDQSNS 电源建议

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510381/tps51206-vldoin-and-vddqsns-supply-proposal-for-tps51206

器件型号:TPS51206

工具/软件:

它可能关心的对象、

我们正在考虑使用 TPS51206、并希望从其他逻辑器件(例如 TPS70745)生成 VDDQSNS (1.2V)和 VLDOIN (2.5V 或3.3V)。

该逻辑器件应采用5V 输入电压运行。
由于元件数量增加、我们倾向于避免使用降压转换器。

TPS51206的预期 VTT 输出为0.6V (约为±200mA)。

如果您对此设置提出合适的解决方案、我们将不胜感激。

此致、
筑田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsukada:

    为了澄清一下、您是否要求针对5V 输入提供解决方案?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James-san、

    感谢您的答复。

    为了澄清、是的、我们使用5V 输入源、我们正在评估为 VDDQSNS 生成1.2V 电压和为 TPS51206的 VLDOIN 生成2.5V 或3.3V 电压的可能方法、而不使用降压转换器。

    我们准备了三种配置供您参考:

    -最初的想法:使用 TPS70702
    -选项1:使用 TPS70745 (通过固定输出最小化无源器件)
    -选项2:在 VDD 连接到3.3V 的情况下使用 TPS70745、同时更大限度地减少无源器件

    随附的图中展示了这些机制。

    是否有任何使用不同逻辑器件的替代解决方案?
    另外、如果您对所连接的配置有任何疑问、请告知我们。






    此致、
    筑田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsukada:

    我移动此主题、重点是 TPS51206之前推出的器件。 对于我们目录的这一部分、另一位工程师可能会有更好的建议。 如果您对 TPS51206具体有疑问、我可以跳回。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James-san:

    再次感谢您的支持和迄今为止有用的指导。
    如您所述、我理解调查应主要关注 TPS51206本身。
    考虑到这一点、 我想再次确认以下两个问题、以确保正确的上游设计:

    问题1:

    假设:我们计划从 TPS51206的 VTT 输出以0.6V 的电压灌入和拉取±200mA。

    在这种情况下、哪个引脚提供该电流:VLDOIN 或 VDD?

    该问题的目的是正确估算 TPS51206上游的逻辑器件所需的输出电流。


    问题2:

    我们假设:5V 输入源可能包含纹波或噪声、因为它也用于驱动继电器。

    如果我们将该5V 电压施加到 TPS51206的 VDD 引脚、是否建议使用铁氧体磁珠或类似滤波器来抑制噪声?


    我们感谢您的确认或任何其他建议。


    此致、
    筑田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsukada-San:

    Q1) VLDOIN 是 VTT 输出的电源输入。 这就是电流将流动以支持 DDR 终端的地方。 VDD 只是其他内部器件的偏置电压。

    Q2) 如果 VDD 上推荐的0.1uF 去耦电容器不足、则可以添加铁氧体磁珠。 0.1uF 电容器是我们在数据表中唯一推荐的电容器、但如果您知道 VDD 上的预期噪声、您或许能够通过铁氧体磁珠增加额外的滤波器覆盖范围。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James-san:

    非常感谢您对这两个问题的清晰和有用的解释。 非常感谢。

    此致、
    筑田市