This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS551892-Q1:计算工具中使用的相位和增益裕度公式

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS551892-Q1, TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513124/tps551892-q1-phase-and-gain-margin-equations-used-in-calculation-tool

器件型号:TPS551892-Q1
主题: TPS552892中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好 您是否能够提供 TPS552892计算工具 V1.0中使用的公式来获得在降压模式下运行时的相位裕度和增益裕度。 我看到 TPS551892-Q1具有升压模式公式、但我没有提到降压模式。

谢谢您、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    如果您设置 Vout<Vin、Excel 工具将自动更改为降压模式。  

    此致、

    木林。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    我实际上需要根据客户的要求运行~714的计算排列、因此我需要在 Excel 之外进行这些计算、这就是我查找在 Vout<VIN 时用于生成这些图的函数的原因。

    谢谢您、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很抱歉、由于 TI 机密限制、我无法共享未加密的 Excel 工具。 您可以使用降压数据表中的降压转换器常用公式。 谢谢。

    此致、

    木林