This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL432:开环配置中的 IKA 与 Vref 对比?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TL432, TLV803E, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512046/tl432-ika-vs-vref-in-open-loop-configuration

部件号:TL432
主题中讨论的其他器件: TLV803ETL431

工具/软件:

尊敬的 TI:

在开环模式下运行时、您是否有任何关于阴极电流与 VREF 之间函数关系的信息? (将 TL432用作欠压保护应用)。

我的设计使用 TL432来检测输入电压是否足够高、如果是、则会下拉 PNP 晶体管的基极。 我遇到的问题是、当 VREF 上升到大约2.2V 时、由于阴极电流不是0mA、PNP 已导通(当 VREF 低于2.495V 的基准电压时)。

为了设计具有足够裕度的电路、在开环配置下工作时、我需要阴极电流与 REF 引脚上电压的函数关系图。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harel:

    感谢您的提问!

    首先、我建议在此类应用中使用电压监控器、而不是 TL432。 其中一个监控器可以是 TLV803E:

    https://www.ti.com/product/TLV803E

    TL431/2漏电流图可在下面找到:

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andrew 的回答。

    如果我们讨论 TL432、IKA 会发生变化吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harel:

    该图同样适用于 TL431和 TL432。 它们是同一器件、引脚排列略有不同。

    此致、
    Andrew Li