This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:REF 引脚耐受电压

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513773/tl431-ref-pin-withstand-voltage

器件型号:TL431

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

TL431 REF 引脚的耐受电压值是多少。 数据表中没有数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的提问!

    您是指 TL431 REF 引脚电压的绝对最大值吗?

    通常、REF 引脚上的电压会锁存在2.5V 左右、因此这通常不是问题。

    我可以询问什么是用例、以便更好地理解问题的上下文吗?

    此致、

    Andrew Li