This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B92:可用的输出电压可订购 PN

Guru**** 2517540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B92

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513816/tps7b92-available-output-voltage-orderable-pn

器件型号:TPS7B92

工具/软件:

LDO 团队大家好、

关于 TPS7B92、DS 说:

  • 可提供的输出电压选项:
    • 固定:1.2V 至12V
    • 可调节:1.205V 至 VIN−VDO

但是、我无法看到 具有可调输出电压的 TPS7B92可订购位置。 是否可用?

如果没有、何时可用?

谢谢你。

此致、

Wouter Kragt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    不了解 可订购具有可调输出电压的 TPS7B92的位置。 是否可用?

    你好、Wouter、  

    感谢您的联系!  

    我已在单独的电子邮件主题中联系以继续讨论。  

    此致、  
    Anubha