This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FB 引脚的最大注入电流

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A90, TPS7B4255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508933/max-injection-current-for-fb-pin

器件型号:TPS7A90
主题中讨论的其他器件: TPS7B4255

工具/软件:

我想将 TPS7A90用于外部5V 信号、以保护输出免受高达16V 短路情况的影响。 FB 引脚的最大注入电流是否有规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    为了阐明这一点、您需要保证在 OUT 被反向驱动时、FB 输入可以承受强制电流?

    此致、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、使用二极管保护 Vout 引脚、但 FB 引脚会出现强制电流。 就不会超过该引脚上的最大电压。 不过、.3mA 会反馈到 FB 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

     流经 FB 引脚的最大电流以1µA 为表征。 通过 FB 持续驱动0.3 mA 可能会影响调节精度或器件的长期可靠性。 如果您想探索这些选项、我们确实提供了其他 LDO、可以像这些 LDO 那样提供短路保护。

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果能看到其他选项、我不希望该引脚具有如此低的最大值。 这只会出现故障、但我们需要该器件能够承受该故障。 我设法使电流降低至14.6uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Joseph、

    该器件可能能够承受故障。 这超出了我们所保证的范围。 查看其他一些器件、并告诉我它们是否正常工作、TPS7B701、TPS7B702、TPS7B4255、

    谢谢、

    Vahnroy