This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:在 UVP 期间充电

Guru**** 2812055 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ29700EVM-610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509637/bq2970-charging-during-uvp

器件型号:BQ2970

工具/软件:

使用 BQ2970DSER 时、我们在为低于 UVP 阈值的电池充电时遇到问题。  我们已根据 BQ29700EVM-610实现了该设计、将 Q1/Q2替换为 DMN3135LVT-7双通道 FET。  我们将该设计采用小型85mA 锂聚合物电池。

我们已将电池放电至2.447V、低于2.8V UVP 设置。  我们看到 DOUT 按预期变为低电平。

然后连接充电器(PACK+至 PACK-)。  因此不会看到 DOUT 恢复为高电平。  我预计 DOUT 需要很高才能让电池充电。

我试图仔细阅读规范、确保一切都井然有序、但对一些描述和图表感到困惑。

第9.4.3节(过放电状态)引用了多个电压、例如"V-低于-0.7V"。  这些测量基准的负基准是多少?  BAT? VSS?  

我遇到第7.6节中的 VUVP_HYS 规格相同的问题。  BAT 和 V-处有电压的基准、但不确定负基准应该是什么。

通过查看第8.1节中的时序图、可以看到在连接充电器后、DOUT 显示为低电平、但也表明电池电压开始增加。  如果充电器的接地基准在 DOUT 处于低电平状态的情况下有效断开、电池电压将如何升高?

如果电池应低于 Vuvp 限值、我是否需要一些附件电路来启用充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、  

    对返回给您的延迟表示歉意、支持队列高于预期、因此答案比平时慢。  

    一旦器件超过 D/S 的 UV 阈值、DSG 将关闭、以防止电池进一步放电、正如您在上文中按预期所述。 电池包仍可通过放电的 FET 的体二极管进行充电。 电池电压再次超过过放电检测电压后、DSG 将开启。  因此无需外部电路。  

    关于电压、器件在电池处于放电模式(过放电检测状态)时转换到待机模式、其中 V-在内部被拉至 BAT、并在内部有一个0.7V 的检测电路、以检测是否连接了充电器、然后允许 BQ 芯片退出此低功耗模式并允许电池充电。 为了简单起见或如您所查询、您可能会忽略此阈值、因为这些阈值只是说明充电器检测电压在器件内部工作。  

    希望这有所帮助。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero