This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08-Q1:高边开关将电源输出拉低

Guru**** 2469120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27SA08-Q1, TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513609/tps27sa08-q1-high-side-switch-pulling-power-output-low

器件型号:TPS27SA08-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS25983

工具/软件:

您好!  

我目前使用的是一个 TPS27SA08-Q1、其原理图如下:  

输入特性包括:  

24V VBB 连接到 TPS25983电子保险丝的输出端。

输出当前未连接到任何负载。 我正在测量输出电压、但似乎没有输出电压。  

如果您需要任何其他信息、请告诉我。  

这些引脚上与 GND 相关的电压如下所示:  

SEL1:0.38V
SEL2:0.38V

我希望在这一问题上给予任何协助。  

谢谢、此致、
Sadheedh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sadheedh、  

    高侧开关似乎处于开路负载状态。 您是否能够对负载进行测试以确定 VOUT 是否会上升。 此外、您能否探测 ST、查看器件行为是否与数据表中的 SNS 多路复用器表相关、以确定开路负载 FLT。

    BR、  

    Alan