This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:为什么某些 BMS 电路板使用多个并联分流电阻器而不是一个分流电阻器?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508725/bq77915-why-do-some-bms-boards-use-multiple-parallel-shunt-resistors-instead-of-one

器件型号:BQ77915

工具/软件:

您好:

BQ77915数据表使用了单个分流电阻器。 然而、在考察市面上的 BMS 板时、我通常会看到2个或3个并联的分流电阻器。 有趣的是、我还看到即使在基于 BQ77915的 BMS 设计中也使用了并联分流电阻器。 为什么会这样? 您会推荐什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasir:  

    对延迟回复您表示歉意。 现在支持队列非常高、回答的时间比平时长。  

    多个并联电阻器最常见的用途是热考虑因素和故障模式分析(FMEA)。 这个问题没有正确或错误的答案、这实际上取决于应用需求。 大多数客户可以使用单个电阻器、但某些要求可能会根据需求需要多个电阻器。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero