This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:I2C 通信挂起问题

Guru**** 2470360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508482/bq76952-i2c-communication-hang-issue

器件型号:BQ76952

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们已经使用 BQ76952和主机微控制器 STM32L073RBT6设计和开发了 BMS。

我们在考虑数据表、TRM 和软件开发指南的情况下实现了深度睡眠和唤醒。

  • 通过发送命令0x000F (两次)发送至深度睡眠模式。

请注意、我们在电源配置中禁用 LDO 和 LFO、因为我们的要求是3V3和5V 不应在深度睡眠时处于活动状态。

  • 通过 RST/SHUT 引脚为高电平从深度睡眠状态唤醒300ms。
  • 1秒后、我们会检查物理 I2C 总线、并发现 SCL 引脚(低电平)、因此没有来自 BQ76952接收的数据。

请建议补救措施、因为我们正在完成此项目、但此问题除外。

谢谢

Rahul Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:  

    对您回复时出现的延迟表示歉意。 支持队列非常高、回答的时间比平时长。  

    您能分享您的原理图吗?  

    I2C 总线的上拉电阻连接到什么?  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero